This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:ISO7637-2脉冲5b 负载突降测试

Guru**** 2928370 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317142/tps1663-iso7637-2-pulse-5b-load-dump-test

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件: TPS2663

您好!

我的客户询问 TPS1663是否可以通过 ISO7637-2脉冲5b 负载突降测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    TPS1663 可以处理高达67V 的瞬变电压、因此它可以支持24V 电压轨上的负载突降事件。

    什么是应用和最终产品?

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为踏板车提供 ECU 电源和 I/O 输出电流限制保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Henry

    如果不是符合 AEC-Q100标准的器件、是否可以接受?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、可以使用不符合 AEC-Q100标准的器件。

    他们还考虑了 TPS2663、它是否可在相同的条件下使用?

    TPS1663和 TPS2663这两款器件之间有何差异? 它是否涉及比较表中显示的不同参数?

    为什么 TPS2663x 为1个 IOL 和2个 IOL 开发了两种限流类型的器件? 是否仅用于2x IOL 器件上的脉冲电流支持功能? 如果客户需要考虑使用、2个 IOL 器件的设计要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    他们还考虑了 TPS2663、它是否可在相同的条件下使用?

    [/报价]

    TPS1663和 TPS2663这两款器件之间有何区别? 它是否参考比较表中显示的不同参数?

    主要区别在于 TPS2663的 B_GATE 引脚可驱动外部阻断 FET、以支持对浪涌保护至关重要的反向电流和反向电压保护。 其余所有参数相同  

    为什么 TPS2663x 为1个 IOL 和2个 IOL 开发了两种限流类型的器件? 是否仅用于2x IOL 器件上的脉冲电流支持功能? 如果客户需要考虑使用2个 IOL 设备,对它们有哪些设计要求?

    我们发现一些负载在稳态时需要更高的脉冲电流支持、以满足其瞬态需求。 客户可以根据其负载的当前曲线进行决定。

    Br、

    勒凯什

    [/quote]