This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:原理图审阅

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318590/tusb1044-schematic-review

器件型号:TUSB1044

您好!

您是否要回顾 TUSB1044原理图?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫

    它们使用的是 TUSB1044还是 TUSB1046? 引脚分配为 TUSB1046引脚、而不是 TUSB1044。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、应该是  TUSB1044。 我们从 TI 网站上下载了 TUSB1044 libary 文件、但不知道某个引脚名称哪里错误。

    但两者都是40pin+ 1GND 引脚、我们稍后将更新引脚名称。

    您能帮助我们检查一下电路吗?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫

    请为3V3_LDO 添加一个10 μ F 的电容器

    2. I2C_EN 需要通过一个1k 电阻上拉至3.3V 以启用 I2C 模式。  

    3。引脚2和引脚35设置 I2C 地址

    4.引脚7需要通过1k 电阻上拉至3.3V

    5.引脚5设置为接地

    引脚14需要根据 I/O 电压要求进行设置

    7.请参阅此链接以了解如何使用 Murata 共模扼流圈进行 USB3.2、 https://www.murata.com/-/media/webrenewal/products/emc/emifil/cmcc/pdf/consumer-signal.ashx?la=en&cvid=20210415010000000000

    8、请使用 NExperia PUSB3FR4进行 ESD 保护。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的建议。

    另一个优点是、如果我们的电源提供与系统3.3V 的连接、

    进入 S3睡眠阶段时关闭。 它强制关闭 TUSB1044。 当 TUSB1044恢复至 S0系统唤醒时、是否会产生影响?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫

    TUSB1044似乎配置为 I2C 模式、在本例中、当返回 S0系统唤醒时、TUSB1044将处于默认状态。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白了。 谢谢!