This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:使用12V 或5V 驱动7列 LED

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319272/tps61500-using-12v-or-5v-to-drive-7-columns-of-7-leds

器件型号:TPS61500

您好!

从 TPS61500的数据表(SLVS893F–2008年12月–2019年5月修订)来看、最初声明:

3A、40V 内部电源开关
–四个由5V 输入供电的3W LED
–八个由12V 输入供电的3W LED

请问您在陈述四个3W LED 或八个3W LED 时、您指的是什么?

这是否意味着4列或8列3个白色 LED?

或者3W 指的是3瓦。

我目前想在 LCD 面板上使用它、该面板具有7列、每列7个 LED、总共49个 LED。 能否使用 TPS61500的5V 输入来驱动 LED?

此致

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    3W 表示功率。 由于 TPS61500内部 FET 的电流限制为3A、因此总输出功率将基于输入电压和该电流限制。

    对于您的应用、您能否告诉我您的 LED 电流是多少?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的应用使用它来驱动 LCD 面板的背光。 LED 总电流应约为140mA 至280mA、具体取决于我们使用的面板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您的 LED 的 VF 是否为~3V? 如果可以、TPS61500可为您的案例提供支持。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    VF 的电压大约为3V。 根据计算结果、我应该能够在5V 输入下使用 TPS61500、因为计算出的输入电流为1.25A?

    此致 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    是的、回答正确。 但峰值电流将为1.25A、但会增加电感器电流纹波、但我认为不会达到3A。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的澄清。

    此致 Michael