This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430-TPS5430 EP:约为电流限制的最大值

Guru**** 2503665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318046/tps5430-ep-about-the-max-value-of-current-limit

器件型号:TPS5430-TPS5430 EP
主题中讨论的其他器件: TPS5430

您好!

我目前正在使用 TPS5430DDA。
但是、由于难以获取、我正在考虑使用 TPS5430-TPS5430 EP。
比较这两者、电流限制的典型值为5A、但 MAX 值存在差异。
TPS5430为6A、TPS5430-TPS545A EP 为8.5A。
为什么会有这样的差异?
如果您知道原因、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    让我们 内部检查一下、看看我是否可以获得一些信息并回复给您。 谢谢。

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够获得任何信息?
    我担心其中一个产品的数据表可能不正确。
    或者这两款产品的数据表是否均正确?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的耐心。 TPS5430-TPS5430的测试条件为-55~125 μ s、而 EP 的测试条件为-40~125 μ s。 这就是更宽的工作温度范围对应的限值越宽的原因。  

    此致、

    鸿嘉