This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:实现调光控制和其他简单效果

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036, LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319494/lp5036-implementing-dimming-control-and-other-simple-effects

器件型号:LP5036
主题中讨论的其他器件: LP5813

你(们)好!

通过查看数据表、我看到 LP5036具有

 •3个可编程组(R、G、B)、可轻松对每种颜色进行软件控制

我想了解如何使用此 LED 驱动器实现调光效果。 它是否具有可以简单激活的预构建程序、例如"斜坡/调光"?

使用该器件实现调光效果的最简单方法是什么?

我希望避免在每次 LED 需要改变颜色或强度时都需要写入 I2C。

非常感谢。

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    组控制是为了降低 MCU 负载、但无法避免 I2C 写入。 实际上、组控制是将通道分成几组。 例如、36个通道需要36个命令来更新亮度、而无需组控制。 但如果我们将通道分成3组并进行组控制、则只需要3条命令。

    LP50xx 系列没有内部程序寄存器、无需 I2C 即可实现"斜坡/调光"功能。

    我向  您推荐用于内部引擎的 LP581x (3/2)系列。 LP5813/2是一款4通道 LED 驱动器、可借助动画引擎支持最多12个 LED 点。

    BR、Jared