主题中讨论的其他器件:TPS6521905、 TPS65219
我是否可以问、TPS6521905模型中的 LDO 是否具有反向电流回流保护功能? 当 LDO 不工作时、向 LDO 输出端添加电源是否会影响 PMIC 的其他电源?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是否可以问、TPS6521905模型中的 LDO 是否具有反向电流回流保护功能? 当 LDO 不工作时、向 LDO 输出端添加电源是否会影响 PMIC 的其他电源?
您能帮助再次确认这个问题吗? 在 LDO 模式下、如果 LDO 放电功能关闭、增加的输出端电源是否会影响输入端?
考虑输出端电源的原因是有两种供电方式、一种是通过 LDO 电源、另一种是外部电源。
此外、如果 LDO 配置为负载开关模式、如果放电功能闭合、输出端电源是否会影响输入端?
我还想就另一个问题咨询您。 在 LDO 模式配置中、负载开关模式和旁路模式之间有何区别?
是的、如果 在内部放电处于活动状态时在 LDO 的输出端强制使用外部电源、则会影响可靠性并长期损坏器件。 您的问题是否与 NVM 编程相关? 下面的数据表捕获显示了在 NVM 编程期间、其中一个 PMIC 电源轨和外部3.3V 电源共用同一电压节点时的要求。 如有任何问题、请告诉我们。
关于第二个问题、以下是负载开关和旁路(LDO1和 LDO2的可用配置)之间的区别:
谢谢。
布伦达
您好!
我想澄清您上一封邮件中的一条注释。 如果 LDO 配置为旁路(非 LDO 模式或负载开关)、则 LDO1的输出电压只能由 VSEL 引脚控制。 此外、当 LDO 配置为旁路时、它需要一个等于配置的输出电压寄存器(LDOx_VSET)的输入电源(PVIN_LDOx)。 以下是一个来自已预先配置 LDO1并将其配置为旁路的器件(TPS6521901)的 VSEL 配置示例:
使用外部电源时、是否会关闭 PMIC (初始化状态)? 或仅关闭 LDO1 (处于工作状态)?
谢谢。
布伦达
您好!
如前几条消息所述、以下是防止在连接外部电源时损坏 PMIC LDO 的方法:
如果您之前收到的信息中有任何问题、请告知我们。
谢谢。
布伦达
仅建议在 PMIC 处于初始化状态时连接外部电源以进行 NVM 编程。
当 PMIC 转换至 Initialize 状态时、启用内部放电并关闭所有电源轨。 要将外部电源连接到任何输出轨、 需要 将0x09写入寄存器地址0x34以禁用内部放电。 当 PMIC 处于初始化状态时、必须发送此命令。 将需要第二个命令(0x06连接到寄存器地址0x34)来恢复第一个命令并允许 PMIC 转换到运行状态。
请注意、在 PMIC 处于 Initialize 状态时写入命令需要进行 I2C 通信。 这意味着 PMIC I2C 引脚必须具有有效的3.3V 上拉电源、并且必须有一个外部 I2C 器件、在所有电源轨关闭时可以通过 I2C 与 PMIC 通信。
如有任何问题、请告诉我们。
谢谢。
布伦达