This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905-Q1:芯片应用问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315661/tps6521905-q1-application-issues-of-chips

器件型号:TPS6521905-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS6521905TPS65219

我是否可以问、TPS6521905模型中的 LDO 是否具有反向电流回流保护功能? 当 LDO 不工作时、向 LDO 输出端添加电源是否会影响 PMIC 的其他电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 TPS65219 PMIC 上的 LDO 没有反向电流保护功能。 禁用稳压器时、会启用其内部有源放电、这会消耗外部电源的功率。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助再次确认这个问题吗? 在 LDO 模式下、如果 LDO 放电功能关闭、增加的输出端电源是否会影响输入端?

    考虑输出端电源的原因是有两种供电方式、一种是通过 LDO 电源、另一种是外部电源。

    此外、如果 LDO 配置为负载开关模式、如果放电功能闭合、输出端电源是否会影响输入端?

    我还想就另一个问题咨询您。 在 LDO 模式配置中、负载开关模式和旁路模式之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果 在内部放电处于活动状态时在 LDO 的输出端强制使用外部电源、则会影响可靠性并长期损坏器件。 您的问题是否与 NVM 编程相关? 下面的数据表捕获显示了在 NVM 编程期间、其中一个 PMIC 电源轨和外部3.3V 电源共用同一电压节点时的要求。 如有任何问题、请告诉我们。   

    关于第二个问题、以下是负载开关和旁路(LDO1和 LDO2的可用配置)之间的区别:

    • 负载开关:
      • 允许输出电压高达5.5V。  
      • 不需要在 LDOx_VSET 字段中配置 VOUT。  

    • 旁路:  
      • 支持高达3.4V 的输出电压
      • Vout 需要在 LDOx_VSET 字段中配置
      • 允许在1.8V 和 LDOx_VSET (寄存器设置)之间更改电压、以支持 SD 卡 IO 电压等应用、该类应用需要电源轨在启动时具有3.3V 电压、然后更改为1.8V 以获得更高的速度。 此电压变化可由硬件(当 VSEL 数字引脚配置为 SD 时)或软件(通过写入"VSEL_SD_I2C_CTRL"字段)触发。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时请提供该芯片详细的内部框图、尤其是与 LDO 保护机制相关的部分。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想澄清您上一封邮件中的一条注释。 如果 LDO 配置为旁路(非 LDO 模式或负载开关)、则 LDO1的输出电压只能由 VSEL 引脚控制。 此外、当 LDO 配置为旁路时、它需要一个等于配置的输出电压寄存器(LDOx_VSET)的输入电源(PVIN_LDOx)。 以下是一个来自已预先配置 LDO1并将其配置为旁路的器件(TPS6521901)的 VSEL 配置示例:

    • VSEL_SD : LDO1作为旁路,类似于负载开关(要求 PVIN_LDOx=LDOx_VSET )
    • VSEL_SD 低电平 :LDO1用作固定1.8V LDO 模式

     使用外部电源时、是否会关闭 PMIC (初始化状态)? 或仅关闭 LDO1 (处于工作状态)?  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只会    关闭 LDO1 (在 运行 状态下)

    感谢您的第一次提醒。 我们将更改为旁路模式并进行相应的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将关闭 PMIC (初始化状态)吗? 或仅关闭 LDO1 (处于工作状态)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只有 LDO1  在活动状态下处于关闭状态、则必须更改"LDO1_DISCHARGE_EN"寄存器字段、以便在禁用 LDO1之前(和连接外部电源之前)禁用内部放电。 请注意、对寄存器设置的任何更改都将在下电上电后恢复为原始默认值。   

    谢谢。

    布伦达  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有几个不同的州,请根据情况帮助一个明确的答复。 此外、请帮助提供此芯片的内部方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前几条消息所述、以下是防止在连接外部电源时损坏 PMIC LDO 的方法:

    • 在 PMIC 处于运行状态时连接外部电源 :在 LDO1被禁用之前(以及连接外部电源之前),必须更改"LDO1_DISCHARGE_EN"寄存器字段以禁用内部放电。 请注意、对寄存器设置的任何更改都将在下电上电后恢复为原始默认值。

    • LDO1和 LDO2 NMOS LDO 。 除了  数据表中提供的信息外、我们不提供内部信息、但我们可以为 可能影响您的应用的特定技术问题提供支持。  

    如果您之前收到的信息中有任何问题、请告知我们。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "PMIC 可以关闭(初始化状态)"、如何处理此状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅建议在 PMIC 处于初始化状态时连接外部电源以进行 NVM 编程。  

    当 PMIC 转换至 Initialize 状态时、启用内部放电并关闭所有电源轨。 要将外部电源连接到任何输出轨、 需要 将0x09写入寄存器地址0x34以禁用内部放电。 当 PMIC 处于初始化状态时、必须发送此命令。 将需要第二个命令(0x06连接到寄存器地址0x34)来恢复第一个命令并允许 PMIC 转换到运行状态。  

    请注意、在 PMIC 处于 Initialize 状态时写入命令需要进行 I2C 通信。 这意味着 PMIC I2C 引脚必须具有有效的3.3V 上拉电源、并且必须有一个外部 I2C 器件、在所有电源轨关闭时可以通过 I2C 与 PMIC 通信。  

    如有任何问题、请告诉我们。  

    谢谢。

    布伦达