This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:通过长导线供电时、负载调节不良。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319137/tps61023-bad-regulation-with-load-when-the-power-is-being-supplied-through-long-wires

器件型号:TPS61023

您好、TI 团队。

我正在设计一个使用 TPS61023升压转换器的电路板。 输入= 3-4.2V。1A 时的输出= 5V。

连接方式如下:

如您所见、5V 直流/直流转换器(TPS61023)可通过内部电池或外部电源供电。  

当内部电池连接后、5V 直流/直流转换器在无负载、有负载的情况下可以正常工作、但当 TPS61023仅由外部电源供电并且我施加了负载时、会出现压降、并且5V Vout 开始振铃(影响其他电压轨)。 (我假设它在振铃、而不是环路不稳定)。

请查看下图、其中纹波电压为4.55V 直流/直流转换器输出(红线)、内部电池/电池充电器输出(VBAT 蓝色线)、5V 直流/直流转换器输出(绿线)和3.3V 直流/直流转换器输出(黄色线)。

1.5V 直流/直流转换器、无负载。 已连接内部电芯。

纹波正常、为42.5mV。

带负载的2.5V 直流/直流转换器(0.5A)。 已连接内部电芯。

纹波没问题、为5.75mV。 频率没问题、即1.03 MHz。

空载的3.5V 直流/直流转换器。 内部电芯已断开连接。 已连接外部电源。

图与第1点中的图类似。

带负载的4.5V 直流/直流转换器(0.5A)。  内部电芯已断开连接。 已连接外部电源。

纹波非常高、约为1.05V、频率不正常、为793.65Hz。 5V 未良好调节。

我使用 TI Webench 作为设计参考、下面是 SCH 和布局、以便于您进行检查。

对于上面显示的图形、我焊接了反馈电容器 C121和输出电容器 C123。

 

布局如下:

建议查看 EVM 和数据表、使用钽电容器 I 焊接 在5V 转换器输入端的 T55B107M6R3C0035来增大输入电容。 此外、我使用同一钽电容器增加了同一转换器的输出电容。

在5V 转换器的输入和输出端增加100 uF 的响应如下:

 带负载的5V DC-DC 转换器(0.5A)。  内部电芯已断开连接。 已连接外部电源。

纹波电压现在为200mV、频率为3.448kHz。 尽管调节效果不 好、但不如没有钽电容器好、因此、我想增加输入电容。

请查看 SCH、布局和图形、并告知我您的意见以解决该问题。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Asael、

    对于所有 LV 升压器件、如果通过长导线供电、输入会出现振铃的风险:

     在输入端添加额外的大容量钽电容器、然后查看问题是否仍然存在。

    目前来说、钽电容器是否解决了该问题、但 在实际应用中不可用(因为其尺寸和成本原因)。 查看此页、了解如何设计输入滤波器:

    《开关电源的输入滤波器设计》(TI.com)

    此外、我们建议在输出上仅使用 MLCC。  电解电容器的 ESR 可能会导致不稳定问题。 我们的内部补偿并非专为较大的 ESR 而设计。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将进行增加输入电容的测试、并让您知道结果。

    对于我拥有的应用、您可以推荐哪些升压转换器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Asael、

     如果通过 不带电解 电容器的长导线供电、则所有升压器件都存在该输入振铃。 如果 您只需要 输入= 3-4.2V。输出= 5V/1A,无其他要求。 则 TPS61023是正确的选择。

    此致、

    特拉维斯