This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:bq25792

Guru**** 2385540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319705/bq25792-bq25792

器件型号:BQ25792

配置与上一个问题相同。

bq25792

4节

1000充电、

来自太阳能电池板的12-18 VDC 电源输入。

该负载始终为40欧姆。  

一切都按预期运行、直到输入功率消失、以至40欧姆的负载

将电池放电至其安全电路阈值以下。 因此、此时没有输入功率和电池。

当输入电源重新上线时、bq 进入100ma 的固定涓流。 这不足以应对40欧姆的负载、因此电池电压不会上升到几伏以上。 我们陷入了困境、

如果有某种方法可以摆脱涓流并进入预充电或在几秒钟内强制施加更高的电流、我会很好。 我将预充电设置为750mA。

您是否曾想到会通过寄存器操作突破这一障碍的任何寄存器操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corbin:

    遗憾的是、不能。 进入涓流或预充电是电池电压的一个函数。 涓流电压电平固定在2.5V、但预充电电平可更改为4个不同的 BATREG 百分比。  涓流电流不可调节。  

    我假设 SYS 上有40欧姆的负载?  如果是这样、您可以添加由 SDRV 驱动的外部 shipFET、它将在以下电压电平下断开电池与 BAT 和 SYS 引脚的连接:

    此致、

    杰夫