This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35-Q1:TPS35中的启动延迟功能

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319214/tps35-q1-start-up-delay-functionality-in-tps35

器件型号:TPS35-Q1

尊敬的团队:

我对启动延迟功能有疑问。 根据产品说明书、第 19、如前所述、"当使用 WD-EN 引脚或设置[1]:0引脚组合启用看门狗功能时、TSD 帧不会启动、如第8.3.2.2节所述"(根据随附的图像)。 我无法理解这一点。

1.这是否意味着"使用启动延迟、我需要使用 WD-EN 引脚禁用看门狗"。  

如果我选择 tsd = 10秒的 IC、并且如果在这种情况下、通过上拉至 Vdd 来使 WD-EN 成为高电平、则不能使用启动延迟功能。  

 请澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在类似的上下文中、如果我在启动模式下选择无延迟的 IC、那么是否要在 RESET 引脚取消置位后立即启动计时器?  

    如果 twd=10秒,那么在 RESET 引脚失效后,IC 将等待 WDI 信号的 twd 时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    1.这意味着如果看门狗在器件上电时从禁用状态变为启用状态(*使用 WD-EN 引脚或 SET [1:0]引脚组合*),则从启用看门狗的时间开始没有启动延迟。  

    2.这两项陈述都是正确的。

    谢谢。
    约书亚