This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:nPROCHOT 上拉电阻在评估板和 IC 的原理图和 IC 的数据表中有所不同

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318622/bq24800-nprochot-pullups-differ-in-evaluation-board-s-schematic-and-ic-s-datasheet

器件型号:BQ24800

在实施 BQ24800时、我注意到、根据数据表、nPROCHOT 引脚应通过500欧姆电阻器连接到1.05V 电压轨。 在后面的示例原理图中、我们可以看到引脚通过50欧姆电阻器连接(很容易超过引脚的6mA 最大输入电流)。

在评估板原理图中、此同一引脚通过10k 电阻器连接到3V3电压轨。

我相信越晚才是正确的、因此应该审查和修正 BQ80000的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anibal:  

    感谢您与我们取得联系、并提请我们注意此内容。  

    PROCHOT 引脚应通过500欧姆电阻连接到1.05V 电压轨、如引脚说明表和典型应用原理图中所述。  

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、因为数据表上写入的内容很多。 TI 为什么决定需要1.05V 电压? 这不是很非常规吗? 正如我在第一个评论中说过的、在"典型应用原理图"中、引脚通过50欧姆(而不是500欧姆)电阻进行连接。
    除了原理图上的矛盾之处、在 IC 的评估板上、nPROCHOT 引脚通过10k Ω 上拉电阻连接到3V3电源轨。

    --

    阿尼巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anibal:  

     根据 Intel 要求、CPU Vtt 电源轨通常为1.05V。 典型系统原理图(图23) PROCHOT 引脚通过500欧姆电阻器连接。 EVM 连接也正常。  

    此致、  

    A·克德尔