This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:可靠性改进

Guru**** 2537950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310261/bq24618-reliability-improvements

器件型号:BQ24618

您好!

我们将 BQ24618用于4S 充电应用。 该产品已推向市场已有一段时间、我们未遇到任何重大设计问题。 但在极少数情况下、我们有一些充电器的  BQ 芯片在很少使用后就出现故障。

由于我们正在计划将充电器整合到未来的产品中、对于如何提高当前设计的可靠性、我们十分感激。

我附加原理图和布局设计。

谢谢!

B·延切夫

e2e.ti.com/.../Blueye-Charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:  

    感谢您与我们联系!

    您能否详细说明观察到的行为?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢您的答复。

    根据原理图、 TP3 (VBUS)、TP2 (适配器+)和 R2负载侧的测量值均为20.2V、这意味着 PD 可正确协商。  但 TP1 (CHG_OUT)的测量值为4.9V、而不是预期的16.8V。 没有 PCB 本身发生任何机械损坏的迹象、也没有任何 热点(BQ IC 测量值约为60C)。 此外、即使未连接电池、STAT LED 也会显示正在充电。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    鲍里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:  

    感谢您的澄清。  

    我查看了提供的原理图、并在下方有几条评论:  

    1-当 BQ24618的 LC 谐振频率在12kHz-17kHz 范围内时、稳定性最佳。  

    对于充电电流= 4A 的情况、典型电感值为6.8 μ H、典型输出电容为20 μ F (请参阅下文)

    我想进一步找出为什么电池电压是4.9V 而不是预期的16.8V。

    您能否 在上电时提供与以下波形类似的示波器捕获?

     

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢您对此进行研究。

    我本周实际上在远程工作、无法访问硬件、因此我将在下周晚些时候与您再次见面。

    此致、

    鲍里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:  

    感谢您的更新。  

    我期待很快收到您的回复。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    发生故障的装置上的电池电压为4.9V、正在工作的装置具有正确的电压。

    以下是您请求的一个工作单元的示波器捕获。

    (1 Vcc、2 PG、3 Vref、4 REGN)

    此致、

    鲍里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:  

    感谢您的捕获。 如果可能、我希望在发生故障的单元上看到该波形。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    以下是对故障器件的捕获。 电池电压为4.9V、即使未连接电池、状态 LED 也会显示正在充电。

    此致、

    鲍里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:  

    您是否在断开或连接电池的情况下测试这些装置?

    您是否也可以通过在电路板上放置一个无法正常工作的装置来执行 ABA 交换?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    到目前为止、这些测试是在未连接电池的情况下完成的。

    更换损坏的 IC 可解决此问题、并且电池可以正常充电。

    此致、

    鲍里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:  

    电池充电器的典型充电曲线假定已连接电池。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢你的答复,虽然我不理解它是如何解释失败的。

    如果设备在通电时未连接到电池、是否更可能发生故障?

    此致、
    鲍里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:  

    在对上面的波形进行更多分析后、故障单元上的 REGN 电压似乎高于我们的预期(用红色圆圈标出)。

    这个电压应该被调节至~6V (与正常波形中可见的值相类似)。

    REGN 引脚可能损坏、这可能会导致电池输出电压不正确。 不幸的是、  在不知道导致这一情况的情况下、我无法确切地解释 REGN 电压为何异常。   

    此致、  

    A·克德尔