This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:关于 TPS23754频率噪声问题的查询

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317031/tps23754-inquiry-regarding-frequency-noise-problem-of-tps23754

器件型号:TPS23754

您好、TI 专家

请求客户提供有关在 RFID 模型中使用 TPS23754PWP 的技术咨询。

客户的 RFID 模型通过对 TPS23754的 POE 电源和直流电源进行 ORing 来产生5V 输出。

直流电源位于 TPS23754的 Datasheet_Figure 26的选项2中、而 POE 则可以在施加直流电源时也能正常工作。

目前正在对 RFID 模型进行 CE 认证、但在施加直流电源时失败。

问题在于、某个频率是240KHz 的倍数时的噪声会四处抖动。

现已确认、断开 TPS23754和直流线路之间的连接而改为连接外部直流/直流转换器、可消除5V 输出正常工作时的问题噪声。

结论是、该问题归因于 TPS23754PWP 运行期间产生的开关频率(240kHz)。

下面是为解决此问题而测试的调试内容。 (根本没有影响)

1.将共模电感器(240KHz/6K Ω)连接到直流电力线以消除噪声→不起作用。
2.通过将一个22uF 去耦电容连接到直流电力线来消除噪声→无效。
3.将磁珠连接到直流电力线(240KHz/1K→)Ω 无影响。
4.将铁氧体磁芯缠绕在适配器电源线上并进行测试→不起作用。


问题1)您能否确认除上述测试内容之外是否有任何其他调试注意事项?

Q2)是否有降低噪声的指南?

请检查如何改进或需要审核哪些内容。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    感谢您与我们联系!

    您的直流电源适配器的电压是多少? 如果该电压过低、则转换器可能会由于反激式变压器饱和/占空比限制/RCS 限制而无法正常工作... 这些可能会导致异常的噪声振幅。

    -您提到了"直流电源位于 TPS23754的 Datasheet_Figure 26的选项2中,并且 POE 可以在施加直流电源的情况下工作。" 您是否使用 APD 引脚设置 PD 的优先级? 如果是这样、当应用了直流适配器时、PoE 可能无法继续工作。 如果不使用 APD、则可能需要在该 ORing 电路中使用额外的外部热插拔

    -您能分享一下原理图吗?

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Diang

    我们将向您提供客户对您可能遇到的任何其他问题的答复。

    -我们正在使用24V/4A 适配器的产品,没有电流短缺。

    - 关于 APD ,当适配器和 POE 同时连接时,使用适配器电源。 单独连接时、每个模块均使用各自的电源供电。

    连接到24V/4A 适配器时、它连接到所附电路图(选项2)中的 VDD1。

     附了电路图。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-10_5F00_POE.PDF

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    感谢您的原理图。

    电路中使用 POE300F-50L。 看起来它主要是针对36-72V 而设计。 我 输出了您的输入条件和5V/5A 输出、然后在初级侧绕组上得到最大2.61A 的电流。 由于在较轻负载下电流较低、您看到  轻负载条件下的 RFID 通过吗?

    ...

    顺便说一下、R315的价格是多少?

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Diang

    1. 电路中采用 POE300F-50L。 看起来它主要是针对36-72V 而设计。 我输出了您的输入条件和5V/5A 输出、然后在初级侧绕组上得到最大2.61A 的电流。 由于在较轻负载下电流较低、您看到轻负载条件下的 RFID 通过吗?

    →在实际审查模型中,当由12V/4A 的外部适配器供电时,RFID 在操作期间的输出为5V/2A ,在不操作时的输出为500mA。 在 CE 认证测试期间、经确认、240kHz 频率下的相同噪声问题即使 RFID 无法正常工作也存在。

    此外、我很难理解上面提供的波形。 您能解释一下吗?

    2. 顺便说一下、R315的价格是多少?

    → R315的值为0.18 Ω。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    感谢您的答复。

    您是否在谈论适配器选项2 (J16)上的"24V/4A"适配器或"12V/4A"适配器? "12V/4A" 可能不适用于选项2。

    波形是初级绕组电流和电压、其配置如下所示。 绕组电流表示磁芯磁通。 因为24V 低于  POE300F-50L 的36-72V 输入范围。 和更低的输入电压会在相同功率下产生更高的输入电流。 因此、如果它与磁芯磁通有关、我想知道在轻负载下、此 RFID 是否通过。

    我注意到的另一点是您在同一个适配器上有 PPD 和 APD 电路。 我认为您需要将这个电路中的一个焊好。 如果是适配器选项2,则可以尝试将 R362设置为打开。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Diang

    感谢您的回复。

    这是客户已确认的有关您提供的信息的内容。

    1. 您说的是适配器选项2 (J16)上的"24V/4A"适配器还是"12V/4A"适配器? "12V/4A"可能不适用于选项2。

    → 查看模型的电路图是参考 SLVU301文档中的参考电路设计的、使用21.6~57V 的24V/4A 适配器、如下图所示。

    →  这是 SLVU301文档中图1的照片。

       

    2、 绕组电流表示磁芯磁通。 因为24V 低于 POE300F-50L 的36-72V 输入范围。 和更低的输入电压会在相同功率下产生更高的输入电流。 因此、如果它与磁芯磁通有关、我想知道在轻负载下、此 RFID 是否通过。

    →  RFID 未工作时、即使处于低电流消耗状态(低负载)、也会出现噪声问题。

    3. 我注意到的另一点是您在同一个适配器上有 PPD 和 APD 电路。 我认为您需要将这个电路中的一个焊好。 如果是适配器选项2,则可以尝试将 R362设置为打开。

    →  让我们来看看这部分。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    感谢您的答复。  

     尝试将 R362设置为打开以禁用 PPD。

    此外、您是否曾尝试增加 Q6的栅极电阻? 将电阻增加到20-50Ohm 也有助于减少开关纹波。

    此致、

    帝昂