您好、TI 专家
请求客户提供有关在 RFID 模型中使用 TPS23754PWP 的技术咨询。
客户的 RFID 模型通过对 TPS23754的 POE 电源和直流电源进行 ORing 来产生5V 输出。
直流电源位于 TPS23754的 Datasheet_Figure 26的选项2中、而 POE 则可以在施加直流电源时也能正常工作。

目前正在对 RFID 模型进行 CE 认证、但在施加直流电源时失败。
问题在于、某个频率是240KHz 的倍数时的噪声会四处抖动。
现已确认、断开 TPS23754和直流线路之间的连接而改为连接外部直流/直流转换器、可消除5V 输出正常工作时的问题噪声。
结论是、该问题归因于 TPS23754PWP 运行期间产生的开关频率(240kHz)。
下面是为解决此问题而测试的调试内容。 (根本没有影响)
1.将共模电感器(240KHz/6K Ω)连接到直流电力线以消除噪声→不起作用。
2.通过将一个22uF 去耦电容连接到直流电力线来消除噪声→无效。
3.将磁珠连接到直流电力线(240KHz/1K→)Ω 无影响。
4.将铁氧体磁芯缠绕在适配器电源线上并进行测试→不起作用。
问题1)您能否确认除上述测试内容之外是否有任何其他调试注意事项?
Q2)是否有降低噪声的指南?
请检查如何改进或需要审核哪些内容。
谢谢你。