This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EEVM:如何通过 EVM 支持20A 充电电流...

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318945/bq25756eevm-how-to-support-20a-charging-current-with-evm

器件型号:BQ25756EEVM
主题中讨论的其他器件:BQ25756E

大家好、

我的客户需要支持降压/升压的充电器、输入电压为12~24V、电池为5节、充电电流需要18~20A。

我建议 BQ25756E、这似乎适合他们。

但是、EVM 仅支持10A 充电。

您能否帮助提供支持20A 的参考原理图?

如果 我们可以修改 EVM 来支持它、请告诉我如何修改它!

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我没有参考设计。  然而、可以调整电感器的尺寸(对于同一 DCR、物理尺寸更大)、并选择具有较低 Rdson 的 FET 以实现相似效率。   https://www.ti.com/tool/download/BQ25756-DESIGN-CALC.can 上的设计工具可为您提供帮助。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    感谢您使用此部件。 除了 Jeff 的建议外、还必须对 R67进行修改以更改快速充电电流。 例如、要获得20A 电流、您需要一个2.5kΩ 电阻器。

    此致、
    E·加洛韦