This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:TPS568230的问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215, TPS56C231, TPS548A28, TPS56C230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319571/tps568230-questions-of-tps568230

器件型号:TPS568230
主题中讨论的其他器件:TPS548A28TPS56C230、TPS56C215、TPS56C231

尊敬的团队:

我们是否有合适的解决方案可以替代 MP8774?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

    TPS548A28是 DCAP3、采用4mmx3mm 封装、具有可选频率、可在发生 OC 和 UV 故障时实现断续模式和在发生 OV 故障时实现闭锁模式

    TPS56C230采用频率为500kHz 的 DCAP-3、采用3mmx3mm 封装、具有 针对 OC 和 UV 故障的断续模式以及 非锁存过压、欠压、过热和欠压锁定保护

    TPS56C215和 TPS56C231是 DCAP-3、采用3.5x3.5mm 封装并具有可选频率

    我想知道应用要求的 Vin 和 Vout 范围是什么、以及需要何种类型的故障保护

    谢谢!

    救世主