This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:BQ25713B

Guru**** 2575445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312520/bq25713b-bq25713b

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713

在查看比较表时、我看到 BQ25713与 BQ25713B 之间的唯一区别在于"Device Address"字段。  

BQ25713 = 6Bh

BQ25713B = 6Ah

两者之间的区别是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    您的观察结果是正确的。 除了器件地址、两个器件基本相同。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆尼尔

    感谢您的反馈。 能否告诉我这两个器件是否可互换?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的客户提前 订购了 BQ25713 (6Bh)和 BQ25713B (6Ah)。 我们需要了解使用"B"版本是否会导致问题、或者是否只是 针对非 B 版本的增强功能问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    它们是相同的芯片、只是 I2C 地址不同。  BQ25713具有地址6Bh、而 BQ25713B 具有地址6Ah、用于 I2C 通信。

    是的、它们是可互换的。   

    此致、

    穆尼尔