This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:并行两个 BQ25750

Guru**** 2579405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312965/bq25750-parallel-two-bq25750

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25756

尊敬的团队:

我想在 MPPT 模式下使用 BQ25750为大容量 LiFePo4电池充电。 为了提高功率并获得第二个 MPPT、我需要并联使用两个 BQ25750。 这是可能的吗?

提前感谢  

NICCO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicco、

    感谢您对延迟的耐心等待。 我明天会回到您的问题。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicco、

    是的、如果两个 BQ25756 IC 都具有自己的单独电源、这是可能的。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    感谢您的回答! 对于  BQ25750也是如此吗?  

    此致  

    NICCO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicco、

    感谢您的配合。 我意识到您第一个问题的器件型号读错了。 我有几个问题。

    BQ25750是一款电源路径充电器。 您计划如何使用电源路径功能?

    您所需的充电电流是多少? 每个太阳能电池板的电压和功率是多少?

    我认为 BQ25756更适合您的应用。 设置会更简单。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    Batterie 应与可调节的负载并联连接。 根据我们的要求、产生的部分电力会 加载到电池中、其余部分用于为负载供电。 我需要 并联两个充电器。 它们中的每一个都应该适合为电池提供大约10A 的电源(48V)。  面板的最大功率为500W、电压约为40V。  

    此致  
    NICCO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicco、

    感谢您的澄清。 听起来 BQ25756是您的应用的最佳选择。

    为了确定电源是提供给负载还是电池、您可能必须根据负载情况、使用 MCU 动态地更改 BQ25756的充电电流。

    此致、
    E·加洛韦