This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:SoC 跳转到7%

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315830/bq78350-soc-jump-to-7

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV、GPCCHEM

您好!

我们有一个14S4P 电池组、在每个周期结束时、我们会进行 SOC 跳转。 一次在17%、然后13%、然后10%等、但是它将一直跳变并且不持续下降到零。 此外、我们还缺少大约1Ah 的容量、因为它应该有13.4mA、3.350每节电池)、但在16个周期后、我们有12.4mA。

我假设 CEDV 存在一些问题、但我们时间有点着急、于是我想问、是否有可能通过修改一些监测参数来解决这个问题。

此致!
菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Philipp:

    请共享您的.gg 文件和测试日志、以便我们进行查看。 此外、您能否分享您的 GPCCEDV 结果和所提交的数据? 我们需要更多信息才能提供更好的建议。

    从日志来看、似乎 SOC 下降到 EDV2、因此我怀疑 GPCCEDV 可能尚未完成、或者每个周期之间的负载/温度变化很大。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt、感谢您的回答。

    共有2个.gg 文件。 第一个是我们使用高/低/室温创建的初始矩阵—高速率/低速率。 另一个是当前版本、我们调整了一些参数、但仍然对结果不满意。

    因为你可以看到 GPCCEDV 看起来真的很好,所以我不知道,期待从你听到!

    此致!

    菲利普

    e2e.ti.com/.../1581.GPCPackaged_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../testlog.zipe2e.ti.com/.../GI_5F00_01.gg.csve2e.ti.com/.../03_5F00_GI.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    您能否提供 srec 文件? 我要检查 ChemID。  

    您是否使用 GPCCHEM 工具匹配 ChemID? 请提供报告。

    在低温条件下、SOC 跳变似乎更为关键。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    附加了查找 srec 文件的最后一个版本。 ChemID 正确、我们未使用 GPCCHEM 完成 ChemID、因为确切的电池已经位于 ChemID 表中。

    现在、我们更改了一些 CEDV 参数、我们对结果非常满意、但仍很高兴知道问题出在哪里。

    BEST、e2e.ti.com/.../03_5F00_GI.zip
    菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    是否可以使用有效的 CEDV 配置导出最新的 gg 文件?  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    请参阅随附的.gg 文件、包含有效的 CEDV 配置。 设计容量是1340mA 的,这里学习的 FCC,是1322mA 的,所以它是相当好的。 对于其他 CEDV 参数、如上所述、我们设置了1240mA。

    此致、
    菲利普

     e2e.ti.com/.../14s4p_5F00_new_5F00_cedv1.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    我对这些文件进行了直接比较、看起来您可能已经通过 GPCCEDV 工具获得了新值。 请参见下方的。  我认为这些是会影响产能预测的唯一变化。  



    此致、
    何塞·库索