This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池不平衡导致的充电问题

Guru**** 2815085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319040/bq77915-charging-issues-with-cell-imbalances

器件型号:BQ77915

您好!  

当电池电压显著不平衡时、我们很难让该器件正常工作。 目前、我们有一节和4节串联电池。 电流问题是当电池不平衡时、放电 FET 将保持导通、但充电 FET 栅极电压约为1-2伏。 我将 R29更改为10k、R32更改为3.3Mohms。 获取电池以继续充电的唯一方法是将 CTRD 和 CTRC 连接到 GND (不是 B_COM)。 如果任何人对正在发生的事情有任何想法,那将非常感谢。 目前:电池1:3.2V、电池2:3.4V、电池3:3.7V、电池4:4.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    该器件的08版本将 OVP 阈值设置为4.2V。 如果 Cell 4确实是4.2V、则很可能会触发 OV 保护并关闭 CHG FET。

    注意、建议 R31为1m Ω。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在引入的不平衡中、电池在充电过程中无法平衡?

    我忘记提到、我确实将其更改为1m Ω 的电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    电池应该平衡、您可以使用示波器更好地看到它。 本视频更深入地介绍了该算法( 链接)。

    在电池电压降至迟滞阈值以下之前、FET 仍将关闭并保持关闭状态、在该器件上、迟滞阈值为~4.1V。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在示波器下查看它、发现 VC0和 VC1节点正在尝试平衡。 从我们正在使用的充电器部分读取时、充电电流为44mA。 这听起来是应该发生的事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    您是否有要共享的波形捕获? 如果波形显示了每个滤波电容器上的电压、那么这可能有助于我了解器件的作用。

    我还建议观看我在前一个回复中链接的视频、以便更好地了解哪些电池在何时会平衡。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    观看了平衡视频。 让我们更好地了解发生了什么。 我捕获了滤波电容器两端的电压。 我认为这可以正常工作、但唯一的问题可能是提高相邻电池上的电容式滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    这里看起来不错、

    在某种程度上、相邻电池上的轻微尖峰是不可避免的。 这是由于内部平衡 FET 导通/关断的时序存在轻微不匹配导致的。  请记住、使用内部电池平衡时、滤波电容器的建议值为1uF、因此可能不建议将其增大。

    此致、

    马克斯·韦博肯