请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53689T 您好、团队成员:
我对 TPS53689T VR14控制器 IC 有一些疑问。
1.输出电压的容差范围是多少?
2.在 TPS53689T 数据表中给出的 ADDR_CONFIG 表中 、用于设置 PMBus 地址的情况下、需要考虑哪些电阻器值?
谢谢。
Siddhi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.