This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53689T:有关 VR14控制器的查询

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53689T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318222/tps53689t-queries-regarding-vr14-controllers

器件型号:TPS53689T

您好、团队成员:

我对 TPS53689T VR14控制器 IC 有一些疑问。
1.输出电压的容差范围是多少?
2.在 TPS53689T 数据表中给出的 ADDR_CONFIG 表中 、用于设置 PMBus 地址的情况下、需要考虑哪些电阻器值?
谢谢。
Siddhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddi:  

    1.这是 VOUT 的建议操作条件。  

    2.电阻值将取决于设计的相位配置。 根据您的设计所采用的相位配置、您可以相应地选择电阻器值。 47页的数据表中提供了该参数的表。  

    此致、

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    1.我不是在寻找 Vout 的范围。

    我正在寻找特定电压轨的容差。

    例如、如果我要设置 Vout = 1.8V、那么 Vout 的容差范围将是多少?

    您可以建议容差百分比。

    2.对于编程板,没有相位保持活动状态。

    所有 APWM 引脚在编程板中保持 NC、 CSP 和 CSN 引脚保持 GND。

    然后、在该条件下、选择哪组电阻器?

    谢谢。

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:  

    随附的是输出电压的容差、具体取决于输出电压的值。  

    2.你想不调节器件? 0相的用例是什么? 实现零相位的一种方法是对引脚搭接配置使用任何设置、并使用我们的 Fusion GUI 电源设计器工具。 下面随附了更多详细信息、详见第46页。  

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚