This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H-Q1:为采用 UCC28C56H-Q1的 LED 灯条电路设计寻求变压器器件型号建议

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56H-Q1, UCC28C56EVM-066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319524/ucc28c56h-q1-seeking-transformer-part-number-advice-for-led-strip-circuit-design-with-ucc28c56h-q1

器件型号:UCC28C56H-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28C56EVM-066

我目前正在设计一个用于操作 LED 条的电路、此条由一个截止电压为55V、最大电压为150V 的电池供电。 我的目标是将电池电压降低到48V ,电流要求为2.5A PEAK。

为了实现这一点、我使用了 Webench 工具、并选择了 UCC28C56H-Q1作为合适的控制器。 但是、我在变压器器件型号方面遇到了难题。 EVM (评估模块)和 Webench 中提供的信息尚不清楚。

您能否为我的应用推荐与 UCC28C56H-Q1兼容的具体变压器器件型号? 或者、如果有更适合我的设计的选项、我愿意提出一些建议。

非常感谢您在这方面的专业知识和指导。 提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!  

    感谢您提出这个问题、变压器设计可能是一个棘手的体验。 首先、我想说的是变压器设计非常针对电路、需要为每个独特的电路提供定制设计。 我想提供该 参考设计的系统设计理论 第2.3节、为您了解变压器设计的基本公式提供一些简单的指导。  如果您想了解有关变压器设计方式的更深入理论、可以参阅 TI 提供的其他资源、例如反激式 SMPS 设计内幕揭秘和磁性设计手册。

    Webench 设计中列出的变压器实际上是用于 Wurth Elektronik 定制设计的特定参数。 如果您在 Webench 中单击设计下方的"自定义"按钮、然后单击原理图中的变压器、则可以看到有关变压器的更多详细信息。 Webench 还提供详细报告供在此屏幕上下载、以便在与 Wurth Elektronik 交谈时更轻松地共享您的要求。 我不建议使用 UCC28C56EVM-066设计中的 变压器、因为该变压器的设计符合 EVM 的40-1000V 输入电压和15V 输出电压规格。  

    此致、  

    安德鲁