This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:芯片充电和放大器;放电问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319479/bq25792-chip-charge-discharge-issue

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610

您好!

     我有两个问题,请帮我. 谢谢!

    1 μ A、测量结果发现、在插入适配器的情况下充电时测得的 VBAT 电压比拔出适配器时测得的 VBAT 电压高几百毫伏。 这是否正常? 另外、也可以通过 BQ28Z610芯片上的寄存器反映出来、如下图,、我们能否通过充电器芯片本身读取相应的值以便判断?

     

   、后2 μ s (STAT LED 指示灯熄灭、充电电流读数为0)、拔下适配器并快速将其插入。 芯片将继续在         (STAT LED 指示灯持续亮起、充电电流读数为0)。 这是否正常?

     

此致、

扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    关于1、如果施加了输入电源并启用了电荷、则会有电流流动。  充电器 BATP 感测引脚和  BQ28Z610 的感测引脚之间的任何电阻都会产生压降。 因此、在充电器的 BATP 引脚上检测到的电压可能比 BQ28Z610检测到的电压更高。

    关于2、当移除并重新应用适配器后、新的充电周期开始、但一旦充电器看到 V (BAT)=BATREG 和 ICHG<ITERM、假设终端已启用、则新的充电周期应该会快速终止。

    此致、

    杰夫