请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 主题中讨论的其他器件:BQ28Z610
您好!
我有两个问题,请帮我. 谢谢!
1 μ A、测量结果发现、在插入适配器的情况下充电时测得的 VBAT 电压比拔出适配器时测得的 VBAT 电压高几百毫伏。 这是否正常? 另外、也可以通过 BQ28Z610芯片上的寄存器反映出来、如下图,、我们能否通过充电器芯片本身读取相应的值以便判断?

、后2 μ s (STAT LED 指示灯熄灭、充电电流读数为0)、拔下适配器并快速将其插入。 芯片将继续在 (STAT LED 指示灯持续亮起、充电电流读数为0)。 这是否正常?

此致、
扬阳市