This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:电池充电 IC 支持5A 充电电流、但充电电流最大值为3.185A

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312887/bq25792-battery-charging-ic-supports-5a-of-charging-current-but-charging-at-max-3-185a

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:bq24600BQ25756
  • 原理图
    • 原理图-  
    • 电池的输入来自 VBUS_IN 或 PWR_JACK。
    • 输出连接到连接器、可以在其中连接4S、3S 电池。
    • 默认情况下、IC 为4S 配置电池充电。
    • 对于4S、PROG 电阻器选择的开关频率为750KHz。
    • "仅3S"信号未连接。
  • 根据此 IC 数据表、它支持5A 的充电电流。
    • 表-  
  • 图表
  • 执行的测试–
    • 采用1500mA 容量为4S 的配置。
    • 充满电至1500mA,然后放电至90mA Theh
    • 通过 PWR_JACK (原理图中提到)为充电器 IC 提供了19.5V/5A 的直流-输入。
    • 默认情况下、充电 IC 设置为为为为4S 配置电池充电。
    • 电流表与电池串联、用于测量电池充电电流。 充电电流设为5A。
    • 结果-
      • 第一
        • 输入电压(PWR_JACK)–19.50V
        • 输入电流(PWR_JACK)–2.796A
        • 输入功率–54.522W
        • 电池配置–4S
        • 电池电量- 10%
        • 电池 bq45c– 163.200 mA 电容
        • 电池最大容量– 1500mA
        • 充电电压(电池)- 16.368V
        • 充电电流- 3.185A
        • 输出功率- 52.131W
        • 效率- 96%
        • BQ25792RQMR 温度–55°C
        • 电池温度–32°C
        • 室温–30 C
      • 第二次阅读
        • 输入电压(PWR_JACK)–19.50V
        • 输入电流(PWR_JACK)–2.00A
        • 输入功率–39W
        • 电池配置–4S
        • 电池电量- 57%
        • 电池 bq45c– 861.900 mA 电容
        • 电池最大容量– 1500mA
        • 充电电压(电池)- 16.358V
        • 充电电流- 2.076A
        • 输出功率–33.95W
        • 效率- 87%
        • BQ25792RQMR 温度–59°C
        • 电池温度–32°C
        • 室温–30 C
  • 根据读数1
    • 在为电池充电时、IC 的输入电流在达到最大充电电流之前达到(2.796A 接近其限值)。
  • 根据二次读数
    • 电池充电正常、充电电流减小、因为它已被充电至特定水平。
  • 电池充电曲线。
    • 图表-  
    • 根据第1读数
      • 根据电池容量、电池处于快速充电状态。
        • 电池电量- 10%
        • 电池 bq45c– 163.200 mA 电容
        • 电池最大容量– 1500mA
      • 根据第2个读数
        • 电池处于收尾充电状态。

  • 问题
    • 为什么充电电流限制在3.185安?
    • 要提高充电电流、是否需要对原理图进行任何更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    5A x 4*4.2V=84W 输出功率。  充电器的最大输入功率为3.3A * 19.5V= 64W、因此即使输入电压增加到24V 最大值、充电器也无法在4S 应用中提供5A 充电电流。  输入电压为19.5V 时的最大充电电流将小于64W/16.8V = 3.8A。   

    我们不建议添加与电池串联的电流表。  它增加了串联电阻,导致充电器的 BATP 感应引脚看到 V(Cells)+ Rmeter*ICHG 并过早进入锥度/CV。  您能否替换为一个小电阻器(0.01欧姆或更小)并测量该电阻器的电压?

    关于谷歌驱动器中的附加文件,我的公司正在阻止访问谷歌驱动器。  您能否加入此帖子?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我已更新帖子并删除了驱动器链接并插入了图像。

    如果您省略图、  

    如图8-7. 4节电池充电效率、750kHz

    根据该图、当 VBUS = 20V 时、4S 电池的充电电流显示为5A、效率为95%

    但是、 当最大输入电流为3.3A 时、充电器如何在 VBUS = 20V 的情况下以5A 电流充电?

    此致、

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    有一个位可禁用输入电流限制和输入过流保护、仅依靠电源开关的逐周期电流限制即可提供输入电源保护。  我们仅建议将其用于短时负载瞬态突发、而非持续运行。 此外、上述数据是在25°C 或更低的环境温度下获得的。  在高于25°C 的实际系统中、IC 会发热、而热调节会限制输出电流。

    此致、

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 我已经 通过禁用 EN_IINDPM 位对充电器进行了测试、并且可 在19.5V、3.45A 输入下实现高达~3.8安培的充电电流。 您会建议我们不要使用此策略来增加充电电流。   对于 最大输入电压为20V 且电流为5安培的4S 电池充电、您建议使用哪种充电器?

    谢谢。

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    对于独立操作、我推荐使用具有外部 FET 的 BQ24600仅降压系列。  对于主机 I2C 操作、我建议也使用具有外部 FET 的 BQ25756。

    此致、

    杰夫