This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高达250A 的多相电流控制器

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317751/multiphase-current-controller-up-to-250amp

主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我需要开发一个具有以下特性的电流脉冲发生器:

- MCU 调节的峰值输出电流为5到250安培,步长为0.5安培。

-输出电压介于6到15伏之间(取决于负载)

-最小脉冲宽度= 5毫秒

-最大脉冲宽度=300毫秒

-最大占空比= 50%

我想使用 以 GND 为基准的多相电流控制器、从而能够通过 MCU (PWM、DAC 或可编程电位器)更改该值。

有任何意见或建议吗?

感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 LM5170更符合您的需求。 每个 LM5170都可运行两个相位、包括高侧和低侧栅极驱动。 该数据表包含大量有关多相操作的信息。 LM5170所需的电流可通过以接地为基准的模拟信号或 PWM 输入进行编程。 您的输入电压范围是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    输入电压范围为24-48V。

    您是否有用于测试250Amp 的评估板?