This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175限制输入电压22-30V

Guru**** 2570535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318711/lm5175-lm5175-limiting-the-input-voltage-22-30v

器件型号:LM5175

您好!  

我需要将输入电压设置在22-30V 之间、将输出电压设置为28.5V。 但是、我无法通过 IC 限制输入电压。 我可以将输出电压设置为28.5V、10A。
如何限制输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HIM

    感谢您使用 E2E 论坛、我不确定限制输入电压是什么意思? 通常情况下、通过电源设置输入电压、IC 不会在其中发挥作用。 您可以详细说明您的问题吗?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的目标是将输入电压限制在22V-30V 的范围内、并确保保持在此电压范围内。 此外、我打算将输出电压固定在28.5V。 因此、我希望占空比在20%-90%的范围内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望 占空比  介于20%和90%之间、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我真的不知道我们是否有同样的理解。

    输入电压=是 SMPS (开关模式电源)的输入电压、在本例中为 LM5175

    输出电压= 由 SMPS 生成和调节的电压

    因此、输入电压来自的外部、该电源的源需要确保电压保持在定义的范围内。

    除了在反向运行状态下工作外、SMPS 不会对其产生影响。

    那么、您能否根据上述定义说明您的要求是什么?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是、Δ V ı 调节输入电压22V-30V。 如果32V,33V 和另一个电压将出现在电压电源。 我想不使用该 IC。   总之 、它应该是22V-30V 电源 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我真的不理解您的请求。

    您能否提供更多详细信息、或许能添加一个简短的图纸或原理图?

    此致、

     斯特凡