This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656EVM-021:关于桥接器件 BQ79600EVM

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318636/bq79656evm-021-regarding-the-bridge-device-bq79600evm

器件型号:BQ79656EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79600-Q1

您好、在我们的应用中、我们将4个 BQ79656EVM 用于 BMS (UART)。 我想知道桥接器件 BQ79600 EVM、它-

  • 该系统是否需要该器件(BQ79600)?
  • 以及为何使用它、此器件的用途是什么?
  • BQ79600还提供哪些其他优势?
  • 应何时以及针对什么应用使用 BQ79600?

请告诉我这些问题。

谢谢。此 

致、 Abhaya Raj Mishra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhaya:

    这取决于最终应用中所需的要求。  

    Unknown 说:
    何时以及为何要使用 BQ79600?

    我们在数据表中列出了以下特性:  

    您是否有自己正在使用的可供共享的特定应用程序?

    Unknown 说:
    BQ79600还能带来哪些优势?

    BQ79600-Q1桥接器件的主要优势是采用环形架构的 BMS/BMU 系统的自动唤醒和具有反向唤醒功能。  

    您可以在此主题中找到我之前解答的有关反向 唤醒的一些信息:BQ79600-Q1反向唤醒线程

    当模块化电池系统不需要 其主 CPU/MCU 始终开启且仅在故障情况下、反向唤醒会非常有用。 这样可减少总体能耗。  

    此外、还有您可以在数据表中了解到的 Snif Detector 功能。

    如果需要任何其他信息、请告诉我!

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复,我还有一些其他问题:

    • 没有 BQ79600? 是否仅可以使用 BQ79656实现环形架构?  
    • 在我们的应用中、我们将4个 BQ79656用于 BMS。 那么、我想问一下如果没有 BQ79600、BQ79600可以带来哪些新增功能、我们会想念什么呢?

    谢谢。此 

    致、 Abhaya Raj Mishra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhyaya:

    没有 BQ79600无法实现环形架构? 是否仅可以使用 BQ79656实现环形架构?  [/报价]

     由于 BQ79656支持菊花链通信、因此仍可采用环形架构。  

    因此,我想问一下如果没有 BQ79600,BQ79600可以带来哪些附加功能?

    正如我之前提到的、如果不包含 BQ79600、您将失去反向唤醒和嗅探检测的选项。

    此致、

    安东尼·范

    [/quote]