This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:原理图审阅

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319023/tps546b24a-schematic-review

器件型号:TPS546B24A

您好、

可否请您的支持、以查看客户原理图并澄清如何在电子表格中填写参数的一些问题?  

此外、如果有任何错误、您能否更正并更新至正确设置电子表格?

 

这里是他们的一些规格和使用的条件。

输出电压:0.875V 12A

Fsw:900kHz

低:0.22uH

CO_POL:MLCC 47uF * 10个+ PSCAP 470uF * 2个

Co_Mac:MLCC 1617uf + PSCAP 470uF* 2件

co_eff 总计:3200uF

Cin:22uF 25V 1206 X6S * 4件

Cin_eff 26.4 μ F

补偿代码 10 (似乎响应迅速、o 较低 过冲和下冲 )

OCP 20A (20A/12A:166%)

软启动 3毫秒

独立或多相 独立式  

问题1:如果使用引脚搭接补偿、则有31个比较器 代码。 例如、如果客户选择比较器、 代码= 10、以下所有计算值均为绿色、补偿通常正确吗?  

Q2:环路补偿的建议 BW 范围是多少?  

Q3:对于目标 Vo、R2G 配置是否正确? 因为它们与 DS 中的值不匹配。

Q4:如何在使用独立时设置 PMBus 地址和交错? 0、自动或其他任何功能?

Q5:MSEL2 (SS、OC、跟踪)显示警告、您能否告知可能出现的问题?

e2e.ti.com/.../TPS546B24A_5F00_3.3V_5F00_12A_5F00_ExcelCalculator_5F00_SchematicLayoutChecklist_5F00_20240111.xlsx

 

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    将提供原理图审阅,但我将尝试回答您的问题。

    上面的说明描述了一个使用0.22μH 电感器的0.875V 应用程序、Excel 文件是用于使用1.0μH 电感器的3.32V 应用程序。  请为 Excel 工具提供0.875V 应用程序。   

    Keyon Zeng 说:
    Q1:如果使用引脚带补偿且有31个比较器 代码。 例如、如果客户选择比较器、 代码= 10、以下所有计算值均为绿色、补偿通常正确吗?  [/报价]

    是的、带宽最高的补偿选项(VLOOP 最高)通常是理想选项。

    由于 VLOOP = 8时的带宽仅为36kHz、因此您可以在不牺牲稳定性的情况下显著降低输出电容。  这样可以减小整体尺寸并降低成本。

    Keyon Zeng 说:
    Q2:环路补偿的推荐 BW 范围是什么?  [/报价]

    对于900kHz、我建议带宽介于45kHz 和120kHz 之间。  更小的输出电容将会以相同的瞬态性能增大带宽。

    [quote userid="139636" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319023/tps546b24a-schematic-review Q3:对于目标 Vo,R2G 配置是否正确? 因为它们不能与 DS 中的值匹配。

    0.875V 不可用作引脚编程电压。  您将需要选择0.870或0.880。  0.870和0.880都具有引脚可编程电阻器选项。

    要获得0.875、您需要在首次上电后对 PMBus 值进行编程。

    Keyon Zeng 说:
    Q4:如何设置 PMBus 地址和交错(如果使用独立模式)? 0、自动或其他任何内容?

    自动检测功能允许器件用作 SYNC_IN 或 SYNC_OUT、如果未检测到 SYNC 输入、则默认为 SYNC_OUT。  选择 SYNC_IN 或将 SYNC 上拉至 VDD5将通过将器件设置为 SYNC_IN 来降低噪声。

    可以根据应用中其他器件使用的地址来选择 PMBus 地址。  如果不使用、可选择任何地址。

    Keyon Zeng 说:
    Q5:MSEL2 (SS、OC、跟踪)显示警告、您能不能告知可能出现的问题?

    请与警告共享 Excel 文件。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allan 和 Peter James

    0.875V Excel 工具如下所示  

    e2e.ti.com/.../TPS546B24A_5F00_0.875V_5F00_12A_5F00_ExcelCalculator_5F00_SchematicLayoutChecklist_5F00_20240111-_2D00_-_0789FD88_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、Kao、

    我已经查看了客户原理图、并同意如果 MSEL2引脚搭接不正确、如果他们想要实现3ms 的软启动时间。 为此、他们需要遵循 Excel 工具中提供的说明、该工具建议设置 RtoP=open 和 Rbot =short。 请忽略此警告、因为该单元格的条件格式存在错误、这将在 Excel 工具的下一版本中修复。

    除此之外、原理图看起来很好。

    谢谢!
    Tomoya