This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:应用问题

Guru**** 2814455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22976, TPS22966

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319195/tps22976-application-problem

器件型号:TPS22976
主题中讨论的其他器件: TPS22966

大家好、

TPS22976的 VOUT1和 VOUT2是否连接在一起以组合输出12A 电流?  客户项目要求必须支持8A 电流。TPS22976支持能否结合起来支持8A 电流? 我们有什么建议吗?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yadong、您好!

    这是一种常见的设计实践、我们有一个使用类似器件(TPS22966)实现此目的的设计:

    https://www.ti.com/lit/pdf/tidu859

    设计文档介绍了需要考虑的所有注意事项。

    此致、
    时间