This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:数据表中没有最小系统电压寄存器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317963/bq25731-min-system-voltage-register-not-in-datasheet

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我使用带有 USB2ANY 接口的 BQ25731、我想知道"最小系统电压"寄存器有什么作用。 数据表中没有针对此内容的寄存器、在第9.3.7节中仅简单介绍。 它似乎是通过电池配置自动设置的?

更改该寄存器会对器件的行为产生什么影响吗?


USB2ANY GUI 接口:

数据表中提到:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    感谢您指出这一点。 此部件为非电源路径设备。 VSYS 和 VBAT 在本质上是相同的电压。 这部分上没有 VSYS_MIN 寄存器。 第9.3.7节和表9-2需要删除任何参考 VSYS_MIN。  

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    如果 BQ25731 PN 上没有使用 VSYS_MIN 寄存器、您能解释 AUTO_WAKEUP_EN 函数是如何工作的吗?

    在数据表中、它引用了 VSYS_MIN:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    需要修改数据表、并需要删除所有涉及 VSYS_MIN 的内容。

    此致、

    穆尼尔