This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:能否以24V 的输入电压为 CSD95378供电?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318595/tps40428-can-i-power-csd95378-with-24v-vin

器件型号:TPS40428

尊敬的 TI 专家:

我最初是使用 TPS40428 + 2* CSD95378来为 Xilinx Ultrascale FPGA 供电、12Vin => 1V、40A

但现在我将设计更改为为 Xilinx Versal PRIME FPGA 供电、24Vin => 0.88V、40~60A

我看到 CSD95378建议最大输入电压为16V

我是否仍可以为新的 Vin 重复使用该设计?

或者 TI 可以推荐适用于我的应用的任何其他器件?

谢谢。

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 VIN 是16V 还是24V?

    我认为、在40到60A 和16V 电压下、开关尖峰可能会达到绝对最大值。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    我计划将24V 用于系统输入、以便其具有更低电流和更高功率的效率

    谢谢。

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    TPS40428最大电源建议电压为20V

    CSD95378 最大电源建议电压为16V

    此致