This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:Vin = 150Vac 时的 PHB 和 BRST 阈值

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318849/ucc28065-phb-and-brst-thresholds-at-vin-150vac

器件型号:UCC28065

您好!

在我们的一个600W PFC 应用中、输入电压可为100V 至240V 交流。 UCC28065数据表中计算了低范围(90 - 132Vrms)和高范围(180 - 265Vrms)下 BRST 和 PHB 的阈值。 VINAC 输入信号转换大约为3.5Vpeak。 但在我们的应用中、输入电压范围在低范围、高范围内、而且这两者之间的电压范围。

请告诉我们、在为我们的应用选择 UCC28065时是否存在任何问题(输入电压既不是低范围、也不是高范围)。

输入电压下的单相/双相和/或突发模式进入/退出之间是否会发生硬转换、这对应于 VINAC 信号的3.5Vpeak?

谢谢。此致、

Chethan K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28065的工作电压范围是85V 至265V AC、因此您应该会遇到设计问题。

    以下链接将为您提供一个 Excel 设计工具、该工具将帮助您设计 PFC 功率级。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC697

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的回复中似乎出现了拼写错误。 问题不应该解决吗?

    谢谢。此致、

    Chethan K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是对的。  我将固定 O 型。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28065的工作电压范围为85V 至265V AC、因此您应该不会遇到设计问题。

    以下链接将为您提供一个 Excel 设计工具、该工具将帮助您设计 PFC 功率级。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC697

    此致、