This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:电池充电器的供电和受电之间的通信

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25731, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319369/tps25750-communication-between-source-and-sink-for-battery-charger

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25731TPS25751

我想制作一个具有 PD 智能手机监控器的 BLE 电池充电器管理器。

来源:MCU (BLE)-> TPS25750 -> USB Type-C
接收器:USB Type-C -> TPS25750 -> BQ25731

是否可以在两个 TPS25750之间直接读取/控制 BQ25731? (使用 CC?)
我是否需要使用 USB Type-C 连接器的额外引脚以便 MCU (BLE)读取充电状态?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenton:

    我们建议将所有未来的设计都升级到 TPS25751 、因为它修复了一些控制 TPS25750上电池充电器的问题。

    为了回答您的问题、TPS25751会自动管理充电器设置。  它将管理充电电压和电流以及输入电压保护(VINDPM)和电流限制(IINDPM)。

    我们提供 了 MCU 通信协议、让您的 MCU 能够详细读取 PD 总线的状态、我们还提供了一种方法、让您的 MCU 能够直接与充电器进行通信。  您将向 TPS25751发送命令、并将其重复发送至充电器。  这样、您就可以完全访问充电器寄存器空间以及 PD 控制器状态。  本文档中定义了此接口 https://www.ti.com/lit/pdf/slvucr8

    使用 BQ25731、您将需要与他们的支持团队合作来解决充电终止问题、因为 TPS25751不可处理电池充电的这方面问题。

    此致、

    卡盘