Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 ニチコン株式会社の増田久慶と申します。
貴社の位相シフト・フルブリッジ・コントローラUCC28950について教えていただきたいことがあります。
貴社のWEBサイト上にUCC28950の参考資料"同期整流制御内蔵、グリーン・モード、位相シフト・フルブリッジ・コントローラ"があり、拝見させていただきました。
この資料の中に下記の文章があります。
UCC28950には、出力OUTA、OUTB、および出力OUTC、OUTDがあります。OUTA、OUTBは、アクティブ・レグを駆動し、位相シフト・フル・ブリッジ電源段のパワーMOSFETのデューティ・サイクル・レグを開始します。OUTC、OUTDは、パッシブ・レグを駆動し、デューティ・サイクル・レグを完了させます(μ A)図47の標準タイミング図を参照。
位相シフトフルブリッジ回路のどの部分がアクティブ・レグで、どの部分がパッシブ・レグになるのでしょうか μ A?
ご確認をお願い致します。