This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022电流限制问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319365/lm5022-lm5022-current-limit-question

器件型号:LM5022

大家好、

VIN=12V、VOUT =53.5V 的应用中。 并根据以下公式将电流限制设置为2.33A。

当输入和输出电流都超过此过流点时、现象是输出电压随着电流增加而降低、但仍高于35V。 从这个现象来看、似乎没有触发过流。

过流点的设置是否不遵循此公式? 或者这种形式的过流保护是否不会关断 MOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dane:
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    与我们的较新器件不同的是、LM5022不提供这种过流保护、这种过流保护会使 FET 的关断时间更长/超过电流周期的剩余时间。

    电流限制将作为逐周期峰值电流模式控制环路的阈值。 它将确定在常规周期中 FET 必须关断的峰值电流。

    用于所谓过流检测的第二个比较器仅在诸如电感器短路之类的情况下才会被触发、因此在周期开始时会产生非常高的电流。
    不过、这也只是一个逐周期过流保护功能、因此 FET 会在下一个周期开始时再次导通。

    LM5022中没有自动切断与恢复模式或任何类似的实现方式。

    计算功率级分量时、必须确保电流限制在最大负载时相对于预期峰值电感器电流留有一定的裕量、并考虑损耗和容差。
    如果负载将尝试消耗更多电流、它将受到限制、但不会完全关闭。

    此致
    哈利