This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56EVM-066:替代为 UCC28C50

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319313/ucc28c56evm-066-replace-to-ucc28c50

器件型号:UCC28C56EVM-066
主题中讨论的其他器件:UCC28C50

大家好、

我的客户希望在 UCC25C56EVM 上测试 UCC28C50。 如何修改 EVM 以确保工作正常? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    UCC28C56 和 UCC28C50之间的主要区别在于 UVLO 阈值。 如果您不了解更多有关希望支持的输入电压和输出功率的信息、需要关闭的关键元件是 Q5:

    EVM 当前使用的是1700V SiC FET、当 VDD 在7.5V 至17.6V 之间时、UCC28C50无法正确驱动它。  

    我希望这可以回答您的问题。