This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62441:产品说明书中开关频率公式为 kΩ μ W

Guru**** 2810775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310019/tps62441-k-in-the-equation-of-switching-frequency-in-datasheet

器件型号:TPS62441

大家好、

摘自 TPS6244x 的数据表:采用 QFN 封装的 TPS6244x 具有可调频率和1%精度的2.75V 至6V 双通道降压转换器数据表(修订版 A)(TI.com)

 对于不同补偿设置、开关频率公式中有 kΩ μ A。 想知道" kΩ"指的是什么 ?

请提供建议。

非常感谢!

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    •在 kΩ 的 Comp 设置公式中、"μ kΩ"是18和60 (MHz μ V)单元的一部分。 请参阅下面的示例计算。

    RCF (kΩ)=(18 MHz•kΩ/ 2.25 MHz)- 0.18 kΩ = 8 kΩ - 0.18 kΩ  

    RCF = 7.82 kΩ  

    我希望我能够回答您的问题。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    这只是一个温和的提醒。

    您还有其他问题吗? 如果没有、您可以通过单击"解析"按钮关闭该主题帖。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ernst、

    我现在将关闭该主题。 只需添加注释即可重新打开。

    此致、

    Excel