This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501:需要 simplis 模型 TPS6285018AQDRLRQ1用于仿真

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319357/tps628501-need-the-simplis-model-tps6285018aqdrlrq1-for-simulation

器件型号:TPS628501

团队、您好!

我们正在使用 TPS6285018AQDRLRQ1 - 1.2V 固定降压 IC、  
因此、我们需要使用 simplis 模型 TPS6285018AQDRLRQ1进行仿真。
您可以分享或指导获取 Simplis 模型吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arun、

    对于这个固定的输出电压器件型号、我们没有 Simplis 模型。 但您可以在产品文件夹中使用 TPS628501-Q1 Simplis 模型进行调节。 您可以使用正确的电阻器值来调节输出电压。

    谢谢。

    法尔海恩