主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQ25756E、 BQSTUDIO
您好!
我们正在尝试评估 BQ25756EEVM 和 EV2400。 具体而言、我要将 BQ25756E 的充电输出设置 为8.2V、2A 等低功耗。
已根据 EVM 用户指南中的步骤验证操作。
①将稳定电源连接到评估板的输入 J1。
②将电子负载连接到评估板的输出 J3。
③设置电子负载。 设置为恒定电压模式 V、将电流设置为6A。
④连接评估板的 J5和 EV2400的端口2。
⑤打开电子负载、并从稳定电源输入30V 和6A。
⑥将电子负载 CV 设置为23.5V。
⑦在 PC 上启动 Battery Management Studio (bqStudio)软件。 选择 Charger、BQ25756E。
⑧为 I2C 选择 D4 (6A)并点击"读取电阻器"。
我按照上面的步骤操作、但是 bqStudio 中发生了一个器件 ACK 错误。 此外、EVM 的 D4和 D5都亮起。 我想知道、是否有办法解决这些问题或将其设置为较低的功耗、例如8.2V、2A。
谢谢。
科诺