This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EEVM:如何解决 bqStudio 错误"器件 ACK 错误"

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ25756EEVM, BQ25756E, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318742/bq25756eevm-how-to-resolve-bqstudio-error-device-ack-error

器件型号:BQ25756EEVM
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ25756EBQSTUDIO

您好!

我们正在尝试评估 BQ25756EEVM 和 EV2400。 具体而言、我要将  BQ25756E 的充电输出设置 为8.2V、2A 等低功耗。

已根据 EVM 用户指南中的步骤验证操作。
①将稳定电源连接到评估板的输入 J1。
②将电子负载连接到评估板的输出 J3。
③设置电子负载。 设置为恒定电压模式 V、将电流设置为6A。
④连接评估板的 J5和 EV2400的端口2。
⑤打开电子负载、并从稳定电源输入30V 和6A。
⑥将电子负载 CV 设置为23.5V。
⑦在 PC 上启动 Battery Management Studio (bqStudio)软件。 选择 Charger、BQ25756E。
⑧为 I2C 选择 D4 (6A)并点击"读取电阻器"。

我按照上面的步骤操作、但是 bqStudio 中发生了一个器件 ACK 错误。 此外、EVM 的 D4和 D5都亮起。 我想知道、是否有办法解决这些问题或将其设置为较低的功耗、例如8.2V、2A。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    首先、检查 EV2400的电缆是否已连接到 I2C 输出。  然后、如果是、您可以确认 I2C 地址是0x6A、而不是 EVM 用户指南中突出显示的默认0x6B:

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    首先,检查 EV2400的电缆是否连接到 I2C 输出。

    EV2400连接到端口2 (I2C)。

    然后、如果是、您可以确认 I2C 地址是0x6A、而不是 EVM 用户指南中突出显示的默认0x6B:

    [/报价]

    如第⑧步中所述、I2C 设置为6A。 请告诉我应该检查哪些其他要点。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过更新 EV2400固件解决了此问题!