This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:设计审查

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313081/lm5122-design-review

器件型号:LM5122

您好!

我正在设计基于 LM5122的直流/直流升压转换器。  输入电压在9 - 18V 之间变化、所需的输出电压为24V、10A。 我使用 Webench 工具和 LM5122数据表设计了这款转换器。   在确定 PCB 布局是否遵循升压转换器指南方面、我需要您的帮助。 我参考了 LM5122和5123数据表、TI 关于电源转换器的指南以及 Webench 生成的 PCB 布局。 如果要进行设计改进、请提供您的反馈和建议。 我已附上 my 原理图和 PCB 布局供参考。 此外、 提供 Webench 的数据链路: webench.ti.com/.../SDP.cgi

谢谢。
迪帕克  

e2e.ti.com/.../5756.Schematic.pdfe2e.ti.com/.../6327.Top-layer.pdfe2e.ti.com/.../8484.bottom-layer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您与我们取得联系、我会查看您的原理图和布局。 请允许我留出一些时间与您联系、因为我的带宽目前非常窄。

    我将在下周结束之前为您提供一些最新信息。

    谢谢!

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢您花时间解决我的问题。 我意识到我没有附加 PCB 设计的 EAGLE 文件。 我将附加这些文件、以备您需要。

    谢谢!

    迪帕克

    e2e.ti.com/.../PT-100-522-v48.brde2e.ti.com/.../PT_5F00_100_5F00_522_5F00_v20.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您提供这些文件。

    我会尽快回复您。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    很抱歉有关审核的延迟回复:

    -设计不遵循 TI 关于 CBST 或 C15电容器电容的建议、并且 RS 上也没有数据表中建议的滤波器、最好在原理图中使用这些滤波器。

    -您的电感器看起来不错,但电感器电流的纹波比是17%,通常我们建议30-20%。 我会使电感器小一点、例如4.4uH 或3.7uH。 在任何情况下、请确保您的电感器具有约30A 左右的额定电流以及35A 左右以上的饱和电流。

    除此之外、我还要将补偿电路更改为以下值:Rcomp = 60k 欧姆、Ccomp = 36nF、CHF = 700pF。

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢您审查我的设计。

    -正如建议的,我添加了电流感应滤波器。 数据表提示 Rcsp 和 Rcsn 均为100 Ω 、CCS 均为0.1uF。 但是、两个电阻器的功率将是多少? 我想计算最大 Vin 为18V。

    关于 Cbst 值、数据表中的第7.3.8节指出 Cbst 应大于0.1uF。 根据典型应用中提供的计算方法、Cbst 大约为0.22uF。 高侧 MOSFET 是  CSD1751QA、其 Qg 为32nC @7.6v。 1uF 的选择应符合上述建议?? 我缺少什么?

    如何计算补偿电路的值? 我遵循了第8.2.2.19节中建议的方法、但它们却与您的情况相差甚远。

    Br、

    迪帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您的疑问、目前我们的带宽非常有限、请允许我花点时间联系您。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好、

    由于感测放大器的输入阻抗相对较高、因此电阻器的功率较低、因此标准的1/8 W 应该就足够了。

    对于 CBST、1uF 应该可以。

    与 RC 补偿网络并联的2nF 电容器似乎有些高、但您可以尝试使用满足应用需求的补偿电容器。

    此致、
    布里吉特