This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP877451Q1EVM:寄存器写入问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LP877451Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319089/lp877451q1evm-register-write-issue

器件型号:LP877451Q1EVM

我曾尝试使用 GUI 写入寄存器、但对于 LP877451Q1EVM、失败了。  有人知道原因吗、或者仿真有问题吗? 取消锁定寄存器框已选中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoyang:

    感谢您的联系。 您尝试写入了什么寄存器? 您是否确保器件已连接且 SPI 通信正常?  

    您是否通过 USB、12V 电源或3.3V 电源为设备供电? 您能否简单解释一下您采取了哪些步骤来加电?

    Br、

    伊什蒂亚克