This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240-Q1:为什么是2封装原理图?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317098/tps61240-q1-why-2-package-schematics

器件型号:TPS61240-Q1

数据表中有2个适用于 SON 的封装原理图。 DRV0006A 和 DRV0006D。 为什么是2? 哪种封装对应哪种产品?

它们之间存在明显的差异。

请明确哪一种封装适用于以下每个器件。 客户将在收到设备时对其进行检查、以确认是否交付了正确的设备。 当发现它们不同时、它们将被拒绝。 目前没有确定每个器件哪一个的信息。 它们在技术上是相同的信息在这里是毫无意义的。 差异是显而易见的。

谢谢你。

TPS61240IDRVRQ1  

TPS61240TDRVRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazusa:

    已确认,检查 A/T 站点。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazusa:

    两种封装与两个版本无关:TPS61240IDRVRQ1 TPS61240TDRVRQ1  

    这取决于 ACO ,如果它来自中国,那么 Rev A 是外观,如果来自泰国, Rev D 是外观。

    可从包装盒上的配送标签找到 ACO 信息

    此致、

    特拉维斯