This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289:模式控制和电流环路控制

Guru**** 2589720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318789/tps61289-mode-control-and-current-loop-control

器件型号:TPS61289

您好、支持者:

TPS61289 听起来很适合 BTS 的15A 电平、但我希望模式能够强制 ISET 更改。 问题如下:

如果我将模式从降压切换为升压、 并且使电流基准保持不变、控制器会切换模式吗?

换句话说、如果我强制使用 ISET、  如" Figure 7-1中所示。 TPS61289电池测试系统简化版原理图"、模式是否会改变?

是否有强制模式从充电到放电瞬变的方法?


Qingfeng 先生.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingfeng、

    是的、当您更改模式时、器件可以直接更改工作模式、请参阅以下波形。

    此致、

    费格斯