This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81:检查 TPS7B81在10uA 负载下的接地引脚电流

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81, TPS709
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309741/tps7b81-check-the-ground-pin-current-with-10ua-load-for-tps7b81

器件型号:TPS7B81
主题中讨论的其他器件: TPS709

大家好、

您可以帮助检查 TPS7B81的输入电压为24.5V、输出电压为3.3V、EN 引脚拉至高电平并连接到10uA 负载、那么低于 Iin 的实际电流是多少?  

由于对于客户系统、它们有要求、Iin 应满足 Iin <10uA+2.5uA、您能帮忙检查 TPS7B81是否可以满足客户要求吗? 如果此器件无法满足客户要求、那么是否有任何其他器件可以满足该要求? 非常感谢您的支持。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:  

    您是希望根据屏幕截图对 TPS709进行电流测量、还是希望对 TPS7B81进行电流测量?  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    非常感谢您的反馈。

    我想同时检查 TPS709和 TPS7B81、如果 TPS709能够满足这一要求、那么我们建议客户首选 TPS709、因为此器件已由客户资质认证。  

    如果 TPS709不能满足客户要求、那么、如果 TPS709和 TPS7B81不能满足客户要求、那么、如果您在此有任何其他器件推荐、您能帮助检查 TPS7B81是否符合客户要求吗? 再次感谢您的帮助。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    您能帮助分享您对器件建议的反馈吗? 如果客户设计时间错过了、您可以帮助我们在明天之前给予解答吗? 非常感谢您的支持。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:  

    很抱歉耽误你的时间。 我会检查一下、然后回复给您。  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    您能在明天前帮助检查一下吗? 以防错过设计窗口。 非常感谢您的支持。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    客户找到了竞争对手的器件 CE6375A033P1、该器件可以满足其要求、因此您可以帮助检查 TI 是否提供了相关解决方案。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    很抱歉在此延迟了。  

    TPS7B81的 IIN =(IEN + Iout + Iq)= 10nA + 10uA + 2.3uA = 12.31uA  

    Iin 对于 TPS709 = 300nA + 10uA + 1.825uA = 12.13uA

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

      非常感谢您的答复、这回答了我的问题。

    此致

    Jie