This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:TPS259241输出短路

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317945/tps25924-tps259241-output-short-circuit

器件型号:TPS25924

大家好!


我有关于 TPS259241的问题。

TPS259241是一款自动重试产品、如果发生输出短路、器件是否会关闭?
还是会自动返回?


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 石渡

    感谢您的联系!

    该器件将针对过载和短路故障自动重试

    https://www.ti.com/lit/ta rts/ssztb89/ssztb89.pdf?ts = 1706242632208&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 提供了更多信息

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢您的答复。

    我收到的材料中没有明显的短路操作。
    数据表中的下图不会自动恢复。

    我认为如果发生短路、它不会自动恢复、我的理解是否正确?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 石渡

    在图32中、电流限制处于较低值(~1A)、因此器件仍处于电流限制区域、需要更多时间才能达到热关断(TSD)。 一旦达到 TSD、它会在100us 内重试。

    在图34中、电流限制处于较高值(3.5A)、您可以看到自动重试行为。

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答。

    您能想到任何会导致 TPS259241锁闭的行为吗?
    客户报告称、施加噪声时 TPS259241停止输出。
    我正在寻找一个停止的理由。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 石渡

    任何可能导致器件上电气过载(EOS)的情况(例如超过 VIN 或 VOUT 上的绝对最大规格)都将导致器件锁存。

    在进行下电上电时器件是否会重新启动?

    此致、

    勒凯什