This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521902和 TPS6521908原理图审阅

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317512/tps65219-tps6521902-and-tps6521908-schematic-review

器件型号:TPS65219

您好!

我想知道能否查看我们的原理图? 该原理图基于  AM62x SK EVM。 我有两种型号、一种适用于 TPS6521902、另一种适用于 TPS6521908。 我们将使用 PMIC 为 AM6234处理器供电。 此外、我们计划将 LPDDR4与 AM6234处理器配合使用。

TPS6521902 (R5未在板上组装)

TPS6521908 TPS6521908  tps6521902 (R9和 C18未填充)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系! 您能否以可搜索的 PDF 格式共享原理图?  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这里是 go.e2e.ti.com/.../ngeeproc.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您以 PDF 格式共享原理图。 我注意到我的反馈如下。 我们建议让 Sitara 处理器团队查看完整原理图、以便他们就 AM62连接提供反馈。 如有任何问题、请告诉我们。  

    • TPS65219 02 和 TPS65219 08 两者都将 Buck3配置为输出1.1V (LPDDR4)、但原理图显示"VDD_1V 2 "。

    • VLDO4必须有一个输出电容器、即使在应用中未使用时也是如此。 在 TPS6521902/08 NVM 配置中默认启用该电源轨、需要一个2.2uF 输出电容器。  

    • 建议将 EN/PB/VSENSE 引脚上拉至"VCC_3V3_MAIN"(PMIC 电源)、而非"VCC_3V3_SYS"。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brenda 的所有建议和更正。 拿到完整的原理图后、我就会让 AM62团队进行审阅。