This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:有关 BQ24618电池充电器的查询

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310687/bq24618-query-regarding-bq24618-battery-charger

器件型号:BQ24618

您好、先生!

 我们正在使用 BQ24618充电器 IC 来为14.4V 7.26Ah 锂离子电池充电。 现在、充电和放电  仅根据设计发生。 充电时、STAT 1 LED 正常亮起。 但充电完成 LED (STAT 2)不工作。 请查看以下参数以供参考。

充电电压:16.5V

充电电流:1.5A

预充电/终止电流:300mA

充电时间:6小时

请分享您对相同内容的回答。

此致

Vaisakh. K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaisakh:  

    感谢您与我们联系!

    您能否提供示意图?  

    您是否还可以在快速充电和终止期间提供 STAT 信号的示波器捕获?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaisakh:

    由于我尚未收到更新、我将关闭该主题。  

    如果您还有其他问题、请随时打开新话题。  

    此致、  

    A·克德尔